欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

退火处理(支持LCA的机械元件材料-13)

  • 2020.03.17 16:40:50
  • 米思米
  • 4501
点击收听全文语音朗读

   以下介绍一下退火的效果和热处理工序的代表示例。

(1)退火(Annealing)的效果

 退火在日语中称为“烧钝”,钢的软化、晶体组织的调整、内部应力的去除等便是退火工序的效果。

(2)退火的热处理工序

 在退火工艺中,存在有<1>完全退火、<2>二级退火、<3>球化退火、<4>去应力退火等多种热处理工艺。以下,对有代表性的退火工艺进行说明。

(1)完全退火(Hull Annealing)

 调整晶体组织和完全软化是完全退火的目的。它是这样一种热处理工艺,即在退火温度下,使材料的晶体组织完全变为奥氏体,并保持一定时间。之后,在炉中慢慢进行冷却,直至常温为止。其结果就是,钢的晶体组织得到调整并软化。但若是高碳钢,不会充分软化。

(2)球化退火(Spheroidizing)

 在该热处理工序中,塑性加工和切削加工变得容易进行。机械性的韧性也得到提高。特别是轴承钢和工具钢等在进入淬火工序前,实施球化退火工序,由此可获得以下效果。

■ 轴承钢

・使淬火效果做到均匀。

・减少淬火变形。

・提高淬火硬度。

・改善可加工性。

・提高耐磨损性和耐碎裂性等轴承性能。

■ 工具钢

・使淬火效果做到均匀。

・抑制淬裂和烧弯曲现象。

・改善可加工性。

・耐磨损性、锋利度和寿命均得到提高。


(3)去应力退火(Stress Relieving)

   针对焊接有结构用钢的结构构件,对25mm的材料厚度,在加热温度为625±25℃的温度下,进行1个小时的加热处理。之后,在炉内进行冷却。通过这种方式,可获得去除内部应力并恢复韧性,抑制热所导致的变形等效果。此外,为冷加工品时,在500〜700℃的加热温度下,可获得去除内部应力并使之软化等的效果。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities